This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:输出电容器计算

Guru**** 2513775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781780/lm5030-output-capacitor-calculation

器件型号:LM5030

尊敬的先生:

您能否为  推挽式转换器和电流馈送推挽式转换器中0%至50%/100%的负载瞬态条件下的输出电容器计算提供任何参考文档。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh 您好!

    计算输出电容的一种方法是假设输出电容必须 在瞬态期间保持或保持输出电压。

    这将为您提供

    COUT = I*T/DeltaV

    其中 I 是负载电流、Δ V 是允许的输出电压变化、T 是瞬态响应的持续时间。

    随附的是 TI 应用文档、其中对此进行了进一步详细说明。

    此致

    John

    e2e.ti.com/.../COMPENSATION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生的答复。