This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将器件用作电源开关

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849965/bq40z80-using-the-device-as-a-power-switch

器件型号:BQ40Z80

您好!

我最近发布了一个问题、询问我是否可以使用其中一个可配置的 GPIO 引脚将 bq40z80用作开关(将 bq40z80用作输入)。  这是不可能的。  也许我问的问题是错误的。

bq40z80控制 N 沟道 CHG 和 DSG FET、以防止过充和过放电。  我应该能够使用 bq40z80自行打开和关闭 CHG 和 DSG FET、充当电源开关。

您能否推荐最佳方法来实现此目的?

也许可以使用"紧急关机"功能?   技术参考手册 第6.6节中的内容

 


谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    它可以正常工作、但我唯一的问题是如何使 FET 重新导通。 我将在内部为您进行检查。

    您可以尝试在 EVM 上实现吗? 我建议在 GPIO 引脚上发送高电平-低电平转换时使用差分示波器探针来监测 FET 上的 VGS。 之后、我建议您提供低-高转换、以查看 FET 是否重新导通?

    在 TRM 的那个部分、我不清楚、但我将提交一个 TT、看看我们是否可以更新 bq40z80 TRM 以包含它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubt5a/sluubt5a.pdf

    要添加:

    第6.6.3节具有退出条件。

    请在 EVM 和您的系统上试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姜康

    我在 EVM 上成功地尝试了这种方法、它非常出色!  我对此非常满意、它使我的设计更干净、更高效。  现在… 如果我能够控制  bq40z80的数据存储器部分内的去抖延迟、那将是非常了不起的!  在它的站立状态下、按住瞬时按钮可打开或关闭系统大约需要1秒钟。  引脚功能中也专门说明了这一点(即 第2.6.2节、 第6.6.1节或 第6.6.3节)。  如果该延迟可以改变、比如3秒、则该芯片将真正成为理想的电量监测 IC。  当然、这可以在外部完成、但这意味着更多的组件。  我将在一个"相关问题"中提出这一问题。

    如果对《技术参考手册  》进行了更改、我建议在"引脚配置"部分的开头添加一个器件复位以使更改生效。