This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:低输入电压-输出电压差分运行

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782114/tps65279-operation-at-low-vin---vout-differential

器件型号:TPS65279

您好!

我正在考虑将该部件用于1.6MHz 下的6V 至5V 转换。 这会导致导通时间为521ns、关断时间为104ns。

  1. 如何在此导通期间验证自举电容器的压降?
  2. 它会在该关断时间内充满电吗?

数据表似乎需要对内部 FET 的栅极电荷进行规格说明、以便我回答#1。

对于#2、由于 LDO 限制为200mA、因此在100ns 的时间内、它只能将0.1uF 电容器充电200mV。

我是否可以单独使用数据表来确定这一点?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    我检查 Qg 数据、这不包括在 DS 中。  

    高侧=4.3nC

    低侧=5.5nC。  

    在正常运行时、BST 电容充电至~6V、假设 Cbst=47nF

    总 Q 为282nC、高侧导通时、它将消耗4.3nC 的电压、因此 BST 电容压降约为92mV。  

    当低侧导通时、BST 电容器充电200mA、BST 电容器将上升约442mV。  

    因此、在正常运行期间、经过几个周期后、BST 电容器将充满电。