This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61180:在过流情况下

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782155/tps61180-in-case-of-over-current-condition

器件型号:TPS61180

大家好

如果我们问 TPS61180、您会介意吗?

数据表中有如下说明;
'当电感器电流达到此电流阈值时、PWM 开关关闭。'
'在严重的过载和/或短路情况下、VO 引脚可被拉至低于输入(V BAT 引脚)。
在这种情况下、电流可以直接从输入到输出通过电感器和肖特基二极管。
单独关闭 PWM 开关不会再限制电流。
在这种情况下、TPS61180/1/2 IC 检测到输出电压低于输入电压1V (短路检测阈值)、
关断隔离 FET、并关断 IC。
IC 在输入上电复位(V BAT POR)或 EN 引脚逻辑切换后重新启动。'
->如果出现过流情况, 是否需要在故障引脚插入故障保护 FET 以关断?
  如果在故障时没有 FET,则不可能关断器件,对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!
    是的、您需要连接 FET 以隔离电源和 TPS61180。 当它触发过流或输出短路情况时、"故障"引脚将被下拉以关闭 PFET 以保护系统。
    此致
    肖恩