This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:AD00和 AD04引脚在低温下的温度检测差异很大

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781232/ucd3138-ad00-and-ad04-pins-temperature-detection-differ-a-lot-at-low-temperature

器件型号:UCD3138

我的客户想知道以下问题:

在-℃μ s 下、测试 UCD3138 AD00和 AD04两个引脚的输入电压由万用表外部104mV 和103mV。

然而、ADC 寄存器的值为167 (AD00)和140 (AD04)、差异很大。

但在室温下、AD00和 AD04之间的 ADC 结果很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shenhua
    我将与达拉斯的团队讨论这一问题、并尽快与您联系。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    一些简短的问题
    您对引脚采样的顺序是什么?
    2、每个引脚上都有什么 R-C 呢?
    3.如果可能,您可以将引脚连接在一起并重试吗?
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cormac

    1、,序列为 AD06,AD03,AD00,AD02,AD13;AD04

    2、AD00和 AD04上的 RC 为1k,0.1uF;

    3、AD00和 AD04上的外部电路是相同的、将它们连接起来毫无意义。

    Rgds