This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80从关断模式唤醒

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849587/bq40z80-bq40z80-wake-up-from-shut-down-mode

器件型号:BQ40Z80

大家好、  

如果我们想通过在 PACK+上施加电压脉冲(>VSHUTDOWN +)来唤醒关断组、我们是否对电压脉冲持续时间有任何限制?1ms 电压脉冲是否起作用? Thx。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    我已将其分配给应用工程师、他们将很快作出响应。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    我建议在 EVM 上进行测试。 该功能旨在用于更静态的信号。 您可以使用信号作为按钮按压操作。 脉冲高电平的持续时间将更多地以秒为顺序、而不是毫秒为单位。 我建议脉冲持续时间大于2s、以便 FW 能够检测唤醒状态并更改模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    感谢您的反馈。  

    据我了解、唤醒电路就像比较器、对吧? 它是否需要2s 来触发比较器? 我还记得、100ms 电压脉冲足以将 BQ27742从关断模式唤醒。  您能帮助进行双重确认吗? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    是的、这是一个用于触发唤醒的比较器、但也有抗尖峰脉冲滤波器来防止意外唤醒。 该功能旨在检测充电器连接。

    要回答您的问题、请参阅数据表第10页的唤醒计时器(twake)

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z80.pdf