This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:原理图审阅

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781557/tps65130-schematic-review

器件型号:TPS65130

嗨、大家好、

您能看一下我客户的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于2019年3月14日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian:

    原理图通常看起来不错、我有以下意见:
    正负电源输出端应在与 C8/C24并联的输出端具有22uF 电容器。
    C15应该是220nF、而不是现在的22uF 大电容。
    3.INT_1/ININ_2引脚不应直接连接到 VIN。 这两个引脚应连接到 R13的另一侧、即与 R13/Q1连接到同一网络。

    我希望这些意见能有所帮助。

    此致、
    辽卡特