This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2513:TPS2513在输入端具有电源开关?

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2513, TPS2561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827645/tps2513-tps2513-with-with-power-switch-on-input

器件型号:TPS2513
主题中讨论的其他器件: TPS2561

您好!

我有一个来自我的客户的紧急请求:

是否可以使用 TPS2513的原理图(请参阅随附的)。 他们希望在器件前面的 IN 引脚上放置一个电源开关。

其原因是、电源开关将放置在不同的电路板上、即位于单独电路板上的 USB 端口。 TPS2561和 TPS2513这两个器件将使用双极电缆进行连接。

你怎么看?

此致、

Marion

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、您好!

    我看不到您原始帖子的任何附件。  您是否能够再次分享?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件提供输入