This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:参考应用电路

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781734/mc33063a-reference-application-circuit

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: TPS61178

大家好、

由于 NJM2360A 已停产、我的客户将使用 MC33063A 而不是 NJM2360A。 但是、MC33603A 没有 WEBENCH。 那么、您是否可以 根据 以下要求推荐 MC33603A 的参考应用电路?

A) VIN:6V 至11V
    输出电压:12V
   输出电流:2A (最大值)
    *外部 NPN 开关解决方案

B)输入电压:6V 至11V
   输出电压:14V
  输出电流:2A (最大值)
    *外部 NPN 开关解决方案

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi、
    我很惊讶地知道该器件能够支持如此高的电流。 这是一个非常旧的器件、我们没有 EVM 来检查基准电路。 MC33603A 似乎与 NJM2360A 引脚相同。 客户可以尝试使用其系统板。
    我建议使用简单的解决方案 TPS61178。 该器件的解决方案尺寸要小得多。 由于电感器较小、而不是外部 NPN、因此成本可能会更低。