This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:电源管理论坛

Guru**** 2520730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TLV741P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827895/tps7a25-power-management-forum

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件: TLV741P

尊敬的 TI:

1) 我想知道 TI 能否提供如下 TPS7A25的输出电流限制图?

下图取自 TLV741P 数据表

2)  数据表中写入的输出电流限值为最小值:325mA、典型值:510mA、最大值:720mA

我是否可以知道任何可能的情况都会触发电流限制超过500mA?

谢谢、

ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZY、

    TLV741P 具有折返电流限制、而 TPS7A25具有我们称为砖墙式电流限制的功能。 这意味着、当发生短路时、它将限制在您上面列出的范围内。 当器件处于电流限制状态时、这意味着负载消耗的电流更多、我们允许器件提供、因此最终结果 VOUT 通常会下降。 随着 VOUT 下降、器件上的功耗增加、通常会导致热关断。

    现在、为了回答您对可能进入电流限制的情形的问题、可能是负载消耗的电流过大或 LDO 输出短路。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 在问题1中得到了很好的注意。

    对于问题2:

    TI 的任何其他文档都可以保证电流限制仅为500mA、而不是720mA?

    这是因为我的客户应用规格要求只允许将电流限制在300mA - 500mA 之间。 任何超过500mA 的电流都可能导致应用出现缺陷。

    谢谢大家的关注、

    ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZY、

    我们的 TPS709 有一个500mA 的最大电流限值、但是最小电流限值为200mA。  这可以为您效劳吗?

    请告诉我。

    谢谢、