This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:对 BQ28z610和 BQ25892进行编程。 系统启动。

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849658/bq28z610-programming-bq28z610-and-bq25892-system-bring-up

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ25892BQSTUDIOEV2400

您好!  

我通过 EV2300使用 EVM (Charger (bq25892)和 Gauge (bq28x610))和 Battery Management Studio GUI 构建了电池管理系统。  

我还可以使用 I2C 通过外部处理器与这些器件通信

现在,我将获得 BQ25892和 BQ28z610上未配置的裸金属板( PCB )

我需要对 BQ25892和 BQ28z610电量监测计进行编程。  

您有示例代码吗?

您是否有用于启动这些器件的文档?   

谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    bq28z610的示例文档位于 EVM 用户指南的此处。 我建议使用 EVM + TI 工具链(bqStudio + EV2400)来了解器件。 学习完这些器件后、使用 bqStudio 为 MCU 生成基于文本的文件。

    谢谢