This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478过压保护

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781597/lm3478-lm3478-over-voltage-protection

器件型号:LM3478

过压保护将导致驱动引脚变为低电平、从而强制功率 MOSFET 关闭。

因此、过压通过 L 电感器为输出提供。      它不会阻止过压进入输出!!!!!!

这是愚蠢的设计吗? 或者我是傻的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Attila、

    OVP 功能用于升压操作、当输出电压达到该阈值时、电路将停止开关、从而防止输出电压进一步增加。 在升压中、Vout 通常高于 Vin。

    您所提到的是、当输入电压高于 Vout 时、OVP 功能不会提供保护。 这是因为升压整流器二极管会在您停止开关后始终将输入电压传递到输出。 OVP 功能不会保护这种情况。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    您刚才确认了我的经历。 )

     OVP 这个词让我感到困惑。 如果输入高于 Treshold、则不存在 OVP。 明白了。

    我可以使用这个、而不是。 为7805生成6.3V。 因此、我可以使7805在更宽的电压范围内工作。


    再次感谢。