This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:最短导通时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849690/ucc21750-minimum-on-time

器件型号:UCC21750

大家好、

可以使用 UCC21750数据表中的哪个参数进行最短导通时间计算? 谢谢。

应用:BUCK、Vin=720V、Period=15us

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您帮助推广我们的驱动器。  

    您是否希望确定降压转换器的最短导通时间? 如果是、您将需要确定 IC 将驱动的 FET (栅极电荷等)。 和栅极驱动电压、所需的 FET dv/dt、以适当确定从驱动器流出的所需峰值电流并设置外部栅极电阻。

    除了 d/s 中的 PWD 参数外、您还需要记住 IC 的传播延迟、该参数将在本质上影响最小 PWM 脉冲宽度。  

    假设采用降压转换器拓扑、您还需要牢记 IC 的部件间偏移、以充分考虑转换器的死区时间和死区时间损耗。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    输入(IN+/IN+)抗尖峰脉冲滤波 器 T_Infil 通常为40ns。 这意味着最小输入脉冲宽度为40ns。 有关此规格定义的更多详细信息、请参阅 UCC21750数据表的第7.2节。 您还可以考虑脉宽失真 PWD 的可能性、这可能导致脉宽更长、具体取决于工艺变化。 此外、输出上取决于负载的上升和下降时间也将影响最小脉冲宽度。  

    此外、最大频率规格为1MHz。

    如果这回答了您的问题、请点击绿色按钮!

    此致、

    Audrey