This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:TP PFC 的 ADC 模式问题

Guru**** 2588825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781748/ucd3138-adc-mode-questions-of-tp-pfc

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI 专家:

我有一些关于 TP PFC 代码的问题、如下所示、

在 TP PFC 控制中、是否必须使用单扫描 ADC 模式的特定原因?

如果不是,如果我使用连续转换模式而不是 ADC 的单扫描模式,它是否有任何副作用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Han
    专家将很快与您联系。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Han
    我们在所有应用中使用单扫描、因为它更容易将 ADC 结果的读取与定时器驱动的中断同步。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码设计人员的另一个注释:

    "单扫描用于图腾柱 PFC 代码、因为交流过零检测在 TP PFC 中至关重要。 在连续模式下、我们可能会在不同的时隙获得 AC_L 和 AC_N 测量值、这可能会在检测过零时提供错误的信息。"

    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cormac、

    谢谢、明白了。