This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:控制充电

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ24725, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828471/bq24725-control-charge

器件型号:BQ24725
主题中讨论的其他器件:BQ24735、、

您好:

bq24725可以控制电池充电或不充电。 我的意思是、如果有寄存器、可以选择充电或不充电电池。 例如、当 bq24735 控制对电池充电时、 我是否可以更改寄存器以停止充电? 请告诉我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用如下所示的充电抑制(ChargeOption[0])启用/禁用充电:

    但是、请注意、BQ24725是 NRND (不推荐用于新设计)。 它已被 BQ24725A 取代。

    此致、

    Angelo