This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918的输出电容器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828194/output-capacitor-of-tps22918

主题中讨论的其他器件:TPS22918

我们对 TPS22918有疑问。

请告诉我们建议的输出电容值范围。

最小值:-µF?  µF 值:-μ A?

该 IC 是否具有输出电容值的限制?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro Nishizawa,

    TI 未为该器件规定最大输出电容值。 它是特定于应用的。 唯一需要真正考虑的是、如果您将 QOD 引脚直接连接到输出、则会将 C_L 限制为200uF。

    任何输出电容都会导致浪涌电流。 TI 确实建议使用输入电容并使用可配置的上升时间特性来应对这一问题。

    C_L 也会影响您的 QOD 时序。  

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。