This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568的 PFM 模式

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828290/pfm-mode-of-tlv62568

主题中讨论的其他器件:TLV62568

我们有关于 TLV62568的问题。

请告诉我们 PWM 模式更改为 PFM 模式的阈值电流。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    转换取决于连接到开关节点的 LC 网络以及输入电压与输出电压之比。
    这些参数定义  了电感器电流在开关周期之间达到零的输出电流。 TLV62568将从 PWM 模式过渡到 PFM 模式。 对于该器件、转换 通常在大约 0.1A 和0.2A 之间进行。

    要获得更具体的值、您可以使用我们的 Webench 电源设计  器等工具、使用您的工作参数对您的设计进行仿真。