This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:连接到 CT 的外部 MOSFET 可阻断反向电流

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849656/tps22810-blocking-reverse-current-with-external-mosfet-connected-to-ct

器件型号:TPS22810

我们能否使用 CT 引脚连接外部第二个 MOSFET 的栅极以防止反向电流? 我知道这会影响软启动功能、但我更想知道这种配置是否会出现任何功能问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我不建议这样做、因为 TPS22810上的控制电路与此用例不兼容。

    CT 只能与接地电容器一起使用、作为压摆率控制。