This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100H:如果 Riset 值介于450Ω Ω 和540Ω Ω 之间、会发生什么情况?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849889/bq25100h-what-happens-if-riset-value-is-between-450-and-540

器件型号:BQ25100H

您好!

根据 BQ25100H 数据表、建议的 Riset 值为540Ω Ω 至13.5kΩ Ω。 最大故障电阻值为450Ω Ω。

 如果客户将460Ω~ 530Ω Ω 电阻器连接到  Riset、会发生什么情况?

Iout 超过250mA? 或更高的输出电流?  

请让我来获取您的答案。

此致、

Nicky

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicky

    这将使快速充电电流增加到250mA 以上。  我们建议最大工作电流为250mA  绝对最大值为300mA。  此外、ISET 短路保护可能会激活、故障状态。