This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:可在网站上找到的 TPSM82821的替代方案

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821, TPSM82822, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849836/tpsm82822-alternative-for-the-tpsm82821-that-can-t-be-found-on-the-website

器件型号:TPSM82822
主题中讨论的其他器件:TPSM82821TPS82084

大家好、团队、

我的一位客户希望提供工作电压为1.1V 和2.5V 且电流约为1A 的 Lattice FPGA。 它们提供了3.3V 和5V 电源、可从中启动、还注意到 TPSM82821SILR 是一个不错的候选器件。

遗憾的是、该器件在 Webench 上但在网站上可见。

您能否确认这是有效的选择? 如果是、您能告诉我1k 器件的定价吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    TPSM82822可在网上获取样片。  它与 TPSM82821引脚对引脚兼容、因此您可以使用 TPSM82822、直到 TPSM82821可用。

    这两款器件都是预发布的、因此请向我发送电子邮件、告知您的客户情况、以便我们能够满足您的需求。

    TPS82084是一款已发布的2A 模块、您现在可以使用它来提升。