This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:建议结温

Guru**** 2638685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828312/tps51206-recommended-junction-temperature

器件型号:TPS51206

您好!

在该器件中、绝对最大工作温度为-55°C 至150°C

在推荐的工作条件下、其温度为-40至85摄氏度。

我们看到建议值与最大绝对值之间存在巨大的差距

此外、未给出建议的结温值。   

我们需要知道建议的结温值、以便有效地了解热性能。

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、  

    绝对最大规格是部件不会损坏的条件。  

    建议的条件是部件能够正常工作(满足所有规格)。  

    建议的结温为-40c 至105c。  

    谢谢

    钱