This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:有关低噪声的咨询

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798, LP2985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781593/lp38798-consult-about-low-noise

器件型号:LP38798
主题中讨论的其他器件: LP2985

您好!

    我在低噪声应用中有一些问题。

    我想使用 LP38798将电压降至12V、并使用 LP2985将电压降至9V 以使用 OPA。

    我看到数据表将 LP38798的噪声定义为5uV、LP2942的噪声= 30uV。

     噪声输出是多少?
     噪声 LP38798 5uV 还是 LP2985 30uV?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    对于线性稳压器、输出噪声是主要形成内部基准的自生成噪声。 PSRR 是对稳压器过滤输入电源轨能力的度量。 由于最终目标是"干净"的输出轨、因此您需要具有高 PSRR 指标和低噪声指标的稳压器。

    在您的应用中、LP38798噪声将由 LP2985的 PSRR 进行滤波;但是、您仍将在输出端看到 LP2985自生成的噪声。

    非常尊重、
    Ryan