This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:选择和推荐

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, TPS7A49, TPS7A39, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781701/tps7a39-selection-and-recommendation

器件型号:TPS7A39
主题中讨论的其他器件:ADS8688TPS7A49TPS7A30

大家好、团队、

我的一位客户正在寻找具有极低噪声、小型 Iout=10mA/100mA 并且可能采用小型封装的 LDO。

LDO 将清理以 ADS8688为基准的不同电源、规格如下:

-模拟电源 AVDD=5V

-正电源轨+12V 甚至+15V

负电源轨-12V 甚至-15V

一项小型研究提出了 TPS7A39、TPS7A30、TPS7A49。 您认为它们都适合该应用吗?

除此之外、我们是否有一个与7A39相似但具有3个输出和相似封装(3x3或4x4)的 LDO?

提前感谢您!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    是的、TPS7A39是+/- 12V 或15V 电源轨的理想选择、具体取决于您的输入电源轨。 或者、您也可以对这些电源轨使用 TPS7A30和 TPS7A49的单通道器件。 TPS7A49也可用于5V 电源轨。

    我们目前没有同时提供正负输出的三轨 LDO。

    非常尊重、
    Ryan