This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:对于 Vin=12V、Vout=5V、是否有任何与 TPS51218相似的建议器件?

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40190, TPS51218, TPS51225, TPS51220A, TPS53015, TPS53119, TPS40195, TPS40075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828374/tps51218-is-there-any-suggested-device-similar-to-tps51218-for-vin-12v-vout-5v

器件型号:TPS51218
主题中讨论的其他器件:TPS40190TPS51225TPS51220ATPS53015TPS53119TPS40195TPS40075

客户以前使用过 TPS51218、现在他们希望在 Vin=12V、Vout=5V、Imax=20A 时使用降压、但 TPS51218 只能支持高达2.6V 的电压。 此外 、也不推荐使用外部5V 电源。 我正在寻找 TPS40190。 您能提供一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    TPS51220A 或 TPS51225如何? 它们都是支持高达12V 输出电压的双通道降压控制器。 无需外部5V VIN。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    谢谢你。 您是否有任何建议的单通道选项? 我还将推广这些双通道降压控制器、以查看其反馈。  对于 TPS51225、输出电压固定为3.3V 和5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    您可以在 TI.com 上获取大量单通道结果、产品搜索... 如 TPS40195、TPS53119、TPS40075、TPS53015...

    是的、对于 TPS51225、输出电压是固定的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的及时支持。