This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:PG 引脚阈值与 SS/TR 引脚电压间的关系-绝对值还是相对值?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827672/tps62097-pg-pin-threshold-vs-ss-tr-pin-voltage---absolute-or-relative

器件型号:TPS62097

您好、TI、

由于 FB 跟踪 SS/TR、因此在以下情况下、请使用有效 VIN、有效负载和有效 EN 确认 TPS62097的预期 PG 引脚行为:

1) 1)启动、SS/TR 引脚仍低于0.8V (例如0.4V)

2) 2)运行后、SS/TR 随后降至0.8V (例如、降至0.4V)以下

数据表指定了 PG 阈值"以 VOUT 标称值为基准"、因此预计 PG 阈值将不受 SS/TR 电压的影响、即绝对阈值(0.8V 的90%或95%)。

但是、在 slvscd4第8.2节方框图中遵循 Vref 会建议通过 Vref (类似于射频引脚误差放大器)驱动 PG 关闭 SS/TR 电压、即相对阈值(SS/TR 引脚电压的90%或95%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    VOUT 标称值是由反馈网络和跟踪引脚设置的电压。

    例如:

    假设您的设计的输出电压为2V。
    通过使用跟踪功能降低输出电压可将标称输出电压从2V 更改为1.6V
    由于这是所需的行为而不是故障、因此 PG 信号保持不变。 您的新标称 VOUT 现在为1.6V。

    通过将负载电流增加到高于转换器的最大输出电流能力来进一步降低输出电压、现在 只要输出电压降至1.44V 以下、就会触发 PG 信号-这是1.6V 标称 VOUT 的典型90%阈值

    我希望这一解释 澄清了 PG 信号的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Björn。 因此、即使在 SS 电容器过大的情况下使用正常软启动也可能导致加电时出现"过早"的 PG、对吧? 或者、在从 UVLO /禁用/热关断状态中恢复到 SS/TR 达到0.8V 后是否存在锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    如果器件被禁用或处于热关断状态、则 PG 引脚为低电平。 如果器件处于 UVLO 状态、则 PG 引脚为高阻抗。

    在正常运行期间、PG 比较器处于活动状态、与 SS/TR 引脚电压无关。 PG 阈值遵循方框图所示的 SS/TR 电压。 因此、只要器  件能够保持所需的输出电压(由 SS/TR 引脚电压和反馈网络定义)、就不会出现错误的 PG 输出。