This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:栅源电容

Guru**** 2533800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781656/ucc27712-caps-from-gate-to-source

器件型号:UCC27712

您好!

我的客户看到了像图1中所示的尖峰。 它们能够通过添加 C (L)(图像2)来消除负尖峰、并且能够通过添加 C (H)(图像3)来消除正尖峰。

  1. TI 是否推荐此解决方案?
  2. 我们更担心 C (H)会反馈回自举电路。 您的终端对此有任何顾虑吗?

注意:下面的图片是在24V 电源下收集的、但在实际应用中、C (H)=C (L)=0.1uF/400V 时需要在200V 电压下工作。

电路


照片#1


照片#2


照片#3.


谢谢、
Ryan B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    向 MOSFET 栅极到源极添加电容是限制 MOSFET Vgs 上电压波动的一种非常有效的方法、这是米勒电荷在开关转换期间向栅极注入电流所致。 需要确认的权衡因素是1)高侧 MOSFET 的电容值增加、从而确认自举电容值的大小可适应 Vgs 上的额外电荷。 2) 2) MOSFET Vgs 上的额外电荷可确认栅极驱动器中的额外栅极驱动功率耗散不存在问题。 您可以参考 UCC27712数据表第8.2节"典型应用"来确认两者。
    如果您对性能感到满意、并且在查看上述两项建议后没有任何问题、则没有理由担心 Vgs 上的额外电容。

    在某种程度上、您可能会看到额外的电容是滤除将由栅极驱动环路布线电感产生的振铃。

    请告诉我们这是否能解答您的问题、或者如果您有其他问题、您可以在此主题上发帖。

    此致、
    Richard Herring