This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CAN#39;t 初始化放电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, BQ76930, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781039/bq78350-r1-can-t-initialize-discharge

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930EV2400

您好!  

我正处于本次 BQ78350之旅的痛苦结束阶段、我遇到了一个非常大的障碍。 我需要电池放电。 遗憾 的是、我当前唯一可以对电池放电的方法是启动"充电测试"、我没有如图所示的错误标志。 我出了什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Drey、
    在"制造状态"寄存器中、未设置"FET_EN"、因此 FET 将不会导通、除非使用您指示的 TEST 命令。 在工具面板中、单击"FET_EN"命令一次、刷新寄存器屏幕。 FET_EN 命令是一个切换命令、因此额外点击会再次将其关闭。 如果需要、还可以在数据存储器的 Mfg 状态 Init 寄存器中设置 FET_EN。
    您可能会发现制造状态寄存器中有其他位很有用、有些位可以通过工具面板进行设置。 更多信息、请参阅《bq78350-R1技术参考手册》。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、WM5295、

    感谢您的快速响应! 不幸的是、我发送了错误的图像。 我确实选择了 FET_EN、并且在未发送 CHG_TEST 或 DSG_TEST 命令的情况下无法使器件充电或放电。 这让我怀疑 BQ76930是否能够实际识别系统上施加的负载。 我已将负载连接到系统、并按照 SLUA749A (负载检测第13页)中的建议测量了 bq76930的 CHG 引脚。 我的系统使用低侧开关。 我确实测量了引脚在施加负载时被拉高。 如何更彻底地测试此问题? 此外、我尝试使用所选的 FET_EN 为电池充电、并且在充电时也不会获得任何响应。 请记住、CHG_TEST 和 DSG_TEST 工作正常、这可能是什么原因?  我已随附一些电量监测设置、以满足需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、我做了更多的实验、并决定继续使用 CHG_TEST 寄存器为电池充电。 一旦电池充满电、(VDQ)寄存器就会变高。 这对我来说是一个新的问题。 我们是否必须始终使用 CHG_TEST 为生产中的电池充满电、然后才能获得"合格的放电"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我还测试了充电、因为放电功能正常工作、并且发生了最奇怪的事情。 如图所示、(MCHG)维护充电寄存器被置位、DSG 寄存器也被置位。 我可以看到它正在充电、但它在电量监测计上没有显示该情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我还测试了充电、因为放电功能正常工作、并且发生了最奇怪的事情。 如图所示、(MCHG)维护充电寄存器被置位、DSG 寄存器也被置位。 我可以看到它正在充电、但它在电量监测计上没有显示该情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、事实证明、我的示波器接地导线通过 EV2400的同一接地在 FET 周围创建了一条路径。 这导致了错误的 DSG 和 CHG 场景。 现在消除了接地路径、并将新的 bq76930和 bq78350-R1芯片焊接到电路板上。 我仍然遇到触发放电的问题。 我知道 bq76930正在寻找 CHG 引脚被拉至 slua749a 中指定的16-20V 钳位电压。 我可以确认在负载下 Chg 引脚上有一个稳定的17.5V 钳位。 我还可以确认 CHG_TEST 和 DSG_TEST 是否通过飞色测试。 我将包括.srec、以防这有助于阐明问题。 我几乎100%确定该误差是 由我忘记的一些设置引起的。 越过 Fingers 的限制、我很快就能找到它!e2e.ti.com/.../BMS_5F00_FIRMWARE_5F00_Original.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Drey、
    听起来像是您发现了设置问题、更换了一些坏部件、并确认电路板可以流动电流。
    通常、您需要确定电路板是否在运行、进行配置设置、检查标志和状态。 昨天的图片现在可能不相关、但在安全寄存器中、它们显示的 COV 将阻止充电 FET 导通。 在操作状态(低电平)中、DSG 和 CHG 为低电平、表示它们在您指示时处于关闭状态、但 PRES 也未设置。 检查电路板上的引脚或连接的极性。 PRES 必须为低电平才能启用 FET。
    将您的 srec 加载到运行良好的 EVM 中、FET 就会开启。 我看到 ASCD 和 AOLD 阈值和延迟设置为最小值、这可能适合您的设计、并且化学成分仍设置为默认值。 有很多设置应该专门针对您的电路板、您可能仍有一些需要优化的设置、但请检查 PRES 信号。 您还可以检查关键信号的极性是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,WM5395你是一个天才!!!! 事实上、尽管我在原理图中将 GND 连接到 PRES、但我用于该层的 GND 平面实际上并未连接到 PRES 引脚。 新手的错误! 感谢您的所有帮助!