This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780数据表等式23中 KRES 项的值和格式

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828209/ucc28780-value-and-format-of-kres-term-in-equation-23-of-ucc28780-datasheet

器件型号:UCC28780

请在 UCC28780数据表的等式23中阐明 KRES 的值和格式。  
方程式上面的段落(8.2.2.2.2)指出:" KRES 的5%至6%用作初始估算值。"  
这是否意味着 KRES 应该作为0.05或0.06输入到等式23中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    是的、您答对了;KRES 应该被输入到等式23中、作为0.05或0.06。  

    如文本所述、KRES 表示在退磁时间结束时与整个开关周期中的谐振部分相关的占空比。  这是开关节点电压从反射输出电压"谐振"到 零时的间隔。  我在引号中输入"谐振"一词、因为虽然行为是与磁化电感谐振、但开关节点电容是非线性的、因此"谐振"波形会严重失真。  它从浅开始 、然后急剧下降、然后在 接近零时趋于平坦、因为节点电容为高电平、然后再次变为低电平、具体取决于 两个 MOSFET 上的电压。  这在 Si MOSFET 中最为明显、但在 GaN MOSFET 中也是如此。  

    不过、可以通过与 Lm 谐振的等效集总电容来近似计算此行为的时序、这是总开关周期的一个重要部分。  足够大、足以证明在计算 Lm 的公式中包含其自己的占空比调整项(EQN 23)。  在这里、我们采用目标最小开关频率 fsw (min)的倒数、即最大开关周期、 并对其进行修改以减去谐振部分(例如(1Kres)) 、从而使用标准公式中的剩余(tON +toff)时间 来找到  经典转换模式(或临界导通模式)运行中的 Lm。

    我要补充的是、0.05至0.06的 Kres 范围是150kHz 至300kHz 范围内最小开关频率的一个很好的估计值。  对于 最小为300-500kHz 的设计、0.07-0.10可能是更好的估算、因为谐振间隔开始占  整个周期的较大部分。  此外、我强调这些是估计值、因为实际 Lm 和 Coss 在构建和测试设计之前是未知的、但合理的估计值可以让您更接近目标、并且比什么都好。  最后、我可能 还说、估算了从 高   电平到低电平的谐振转换时间、但忽略了从低电平到高电平的转换时间、因为高峰值电流通常会迫使该间隔极短。  足够短、可以忽略 不计、以帮助简化计算。    

    此致、
    Ulrich