This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:所选变压器的恒定电压

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849673/ucc28911-constant-voltage-with-chosen-transformer

器件型号:UCC28911

了解恒压和恒流调节:

我正在设计一个最大负载输出电流为1.5A 的3.3V 电源。 此设计需要恒定的3.3V 电压、不会再增加- 也不会减少。  

我使用设计计算器的功能原理图(sluc624A_UCC28911 - Excel 工作表)来设计基础、并将使用 750313739变压器(NPS = 16.5且 NPA = 4.71)。

1) 1)对于我的设计、我希望始终处于恒定电压调节模式(CV)。 根据我的理解、当消耗的功率大于 用户定义的最大 Pmax (Vout * Iout)时、芯片将仅进入恒定电流调节(CC)、其中 Vout 使用-  

使用以下方法可以找到 Iout:  

我对输出功率的假设是否正确? 如果输出电流达到最大值(列出的公式中的 Iout)、芯片将以 CC 模式运行? (非常基本、但需要了解)

2) 2)鉴于我使用 750313739 ( 其中 NPA = 4.71)、我有一点担心、器件可能会根据数据表中 NPA 的公式进入 CC 模式-

我认为我不需要担心 Vocc (min)导致器件在达到3.3V 之前进入 CC 模式?

 如需在使用750313739变压器时设计3.3V (CV)的任何其他意见或建议、请随时参考。 非常感谢!!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您设计转换器时限制其运行而不达到恒定电流运行、其输出电压就会根据您的设计保持恒定。 如果需要完全避免恒定电流运行、例如负载瞬态运行、则需要有一些设计裕度。