This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:升压充电器运行范围

Guru**** 2527620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849826/bq25570-boost-charger-operation-range

器件型号:BQ25570

您好!

我想问一些有关 bq22570升压充电器的问题。

我想知道当 Vin_DC > 5.1V 时会发生什么情况? Vin_DC 能否超过5.1V?

关于引脚的同一个问题是、如果引脚> 510mW、会发生什么情况、它是否会超过510mW?

提前感谢您。

此致、

Thien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thien、

    VIN_DC 绝对最大值为5.5V。   建议的最大升压转换器电压为5.1V、以便能够将最大输出电压升压至5.5V。  较高的电压可能 会降低 IC 的长期可靠性。

    关于 最大输入功率、充电器将平均输入电流限制 为~100mA (DCM/CCM 边沿上最大占空比时电感器电流230mA 峰值脉冲的平均值)、因此5.1V 输入时的最大输入功率为510mW。   换言之、充电器将不允许更高的输入电流。

    此致、
    Jeff