This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:短路后无法恢复 SYS 引脚输出

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849873/bq25890-the-sys-pin-output-cannot-be-recovered-after-a-short-circuit

器件型号:BQ25890

TI 工程师、

BQ25890遇到异常现象: 在电池电源条件下、如果 BQ25890的 SYS 引脚输出对地短路、BQ25890的 SYS 输出将受到保护、且输出为0v、但短路异常已消除、SYS 引脚输出无法恢复。 仅插入充电引脚或/QON 引脚具有低电平脉冲、您可以恢复、无法确认 sys 引脚是否可以自动恢复输出?

谢谢你
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    数据表部分

    9.2.10.2 BATFET 启用(退出运输模式)

    当 BATFET 被禁用(在运输模式中)并通过设置 BATFET_DIS 来指示时、请执行以下操作之一

    事件可以使 BATFET 恢复系统电源:

    1. 插入适配器

    2.清除 BATFET_DIS 位

    设置 REG_RST 位以复位所有寄存器、包括 BATFET_DIS 位为默认值(0)

    QON 引脚上的逻辑高电平到低电平转换具有 tSHIPMODE 抗尖峰脉冲时间、可使 BATFET 退出运输

    模式

    我假设 SYS 正在为主机供电、因此没有 I2C 通信可用?  能否添加一个从 BAT 到 SYS 的二极管、以便 SYS 在短路后仍由电池供电?

    此致、

    Jeff