This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:电源正常独立特性

Guru**** 2516690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828288/tps65265-power-good-individual-feature

器件型号:TPS65265
主题中讨论的其他器件: TPS65400

您好!

我们使用 TPS65265来满足三路输出需求、我看到 IC 支持3个 EN 引脚、我们可以使用这些引脚进行定序、但我们的要求还要求我们具有3个单独的电源正常引脚、我们在该 IC 中是否可以实现任何方式。 或者、如果没有其他建议、则具有3个 EN 引脚和3个 PG 引脚功能。

谢谢

Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    TPS65265无法支持3个电源正常输出。

    建议使用 TPS65400、这是一款4通道降压转换   器、它可以支持4个独立的电源正常输出、但您需要通过 I2C 配置 SSX/PGx 引脚来为正常功能供电。  

    此外、如果您 不需要第4个降压转换器、则可以将其禁用。  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢赵、

    TPS65265无论如何、我们可以使用一个 PG 引脚实现单独的输出配置。 正如我所理解的、当所有3个输出都出现时、只有它发出 PG 信号。 我们的要求是使能一个降压转换器和相应的 PG 进入序列发生器 IC,同样的方法是第2步和第3步。 任何建议。  

     我相信 TPS65400稍大一点、我们也有空间限制。此外、我们不需要额外的 I2C /PMBus 接口、这会增加成本和复杂性、是否有任何现有解决 方案可用、或者在最坏的情况下、我们只需要使用 TPS65400。

    谢谢

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    PGOOD3通道输出的逻辑、仅当 所有3个输出启动时、PGOOD 才会输出高电平。  

    如果禁用了其中一个通道、则 PGOOD 将保持低电平。

    您可以参阅 tps65265数据表的第4页、PGOOD 引脚说明。

    '开漏输出、如果由于热关断、过流、欠压或 ENx 关断而导致任何降压转换器的输出电压超出稳压范围、则将低电平置为有效。'

    2.没有可用于 TPS65400的现有解决方案。

    如果您不想使用 I2C、可以 将程序刻录到 TPS65400中、以 将 SSX/PGx 引脚配置为 PGOOD 功能。