This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030SDDAR 硬件检查原理图

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844542/lmr14030-q1-lmr14030sddar-hardware-review-schematic

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1805-Q1LM74700-Q1

尊敬的 TI 团队:

请查找随附 的 LMR14030SDDAR 电源电路图、并仔细阅读该图、并分享您对该图的宝贵意见、以改进设计。

输入:7.5V 至40VDC

输出:3.8V DC/3.5A

此外、还请建议使用 N-MOSFET 为同一电源提供输入极性保护。

谢谢

此致、

Manjunath

硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    如果可能、在 VIN 引脚附近放置一个0.1uF 输入电容器以进行高频滤波。 我还建议将陶瓷输出电容器与某种组合、以降低输出的 ESR。 确保遵循数据表的第8.2.2.4节、以确保输出 ESR 符合您的输出规格。

    更确切地说、fb 电阻器用于5V 输出、其中原理图还标出3.8V 输出电压。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的评论。

    在输入端、并联到4.7 μ F 时、您建议添加0.1 μ F?

    2.您是说:要添加一些与56uF 电解电容器并联的陶瓷电容器?

    3.8.2.2.4数据表中没有此部分: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14030.pdf

    4、输出电压为5V。(在上面的电路中错误地提到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    1.是的

    2.是的

    请参阅汽车产品说明书: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14030-q1.pdf

    4、好的

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    为了进行此设计、我使用了 TI 工作台、连接的是工作台的仿真设计、

    我也遵循了相同的要求、请检查并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到我的以下回复:

    并要求您为24V 电池供电系统提供极性保护和过压保护建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    此设计将按预期工作、但我建议的电容器是开关稳压器的最佳做法。 在没有任何输出陶瓷电容器的情况下、您可以让大 ESR 主导输出电压纹波。 如果您对预期的电压纹波满意、则设计应正常工作。

    TVS 二极管通常用于过压电池瞬变。 LM74700-Q1是一款智能二极管控制器、TLV1805-Q1是一款比较器、通常用于反向电池和过压保护。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Ethon,

    要在输入和输出端添加0.1uF 陶瓷电容器、请建议为两者选择多大的电压范围、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    使用 X7R 电容器以实现良好的降额。 我建议输入大于50V,输出大于16V。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    请查找随附的更新电路并检查最终时间。

    C1206C104MMRECLR

    0.1uF/63V/X7R

    CGA3E2X7R1E104K

    0.1uF/25V/X7R

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、

    我觉得设计还可以。 我建议您浏览数据表中的应用部分、以进行确认。

    此致、

    Ethan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edthan、  

    感谢您的所有评论意见、以改进设计、