主题中讨论的其他器件:TLV1805-Q1、 LM74700-Q1
尊敬的 TI 团队:
请查找随附 的 LMR14030SDDAR 电源电路图、并仔细阅读该图、并分享您对该图的宝贵意见、以改进设计。
输入:7.5V 至40VDC
输出:3.8V DC/3.5A
此外、还请建议使用 N-MOSFET为同一电源提供输入极性保护。
谢谢
此致、
Manjunath
硬件设计工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
请查找随附 的 LMR14030SDDAR 电源电路图、并仔细阅读该图、并分享您对该图的宝贵意见、以改进设计。
输入:7.5V 至40VDC
输出:3.8V DC/3.5A
此外、还请建议使用 N-MOSFET为同一电源提供输入极性保护。
谢谢
此致、
Manjunath
硬件设计工程师
您好、Edthan、
感谢您的评论。
在输入端、并联到4.7 μ F 时、您建议添加0.1 μ F?
2.您是说:要添加一些与56uF 电解电容器并联的陶瓷电容器?
3.8.2.2.4数据表中没有此部分: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14030.pdf
4、输出电压为5V。(在上面的电路中错误地提到)
大家好、Manjunath、
1.是的
2.是的
请参阅汽车产品说明书: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14030-q1.pdf
4、好的
谢谢、
Ethan
大家好、Manjunath、
此设计将按预期工作、但我建议的电容器是开关稳压器的最佳做法。 在没有任何输出陶瓷电容器的情况下、您可以让大 ESR 主导输出电压纹波。 如果您对预期的电压纹波满意、则设计应正常工作。
TVS 二极管通常用于过压电池瞬变。 LM74700-Q1是一款智能二极管控制器、TLV1805-Q1是一款比较器、通常用于反向电池和过压保护。
此致、
Ethan