This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610原理图审阅

Guru**** 2425600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781927/bq24610-bq24610-schematic-review

器件型号:BQ24610

团队、

客户将在一个扬声器项目中设计 BQ24610。 电池电流为2S/7.4V/5200mA。 充电电流设置为2.493A。 预充电电流设置为0.3A。 IIN DPM 设置为2.87A。 下面是原理图。 如果您有任何疑虑、请帮您查看并让我 konw?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要、我可以通过电子邮件共享原理图。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、
    我可以在 E2E 上清楚地看到原理图、现在正在对其进行审查。 输入电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

     我已经查看了原理图中与电池充电器相关的部分、并随附了一些 comments.e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Speaker_5F00_Solution_5F00_Review.pdf