This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:工业领域的新设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3779, TPS386040, TPS3307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781879/tps3307-new-design-in-industrial

器件型号:TPS3307
主题中讨论的其他器件:TPS3779TPS386040

您好!

您是否建议将 TPS3307-33DR 用于新的工业设计、或者是否有类似 且更新版本的替代方案?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要多少个感应通道? 我将假定大于1。
    2.最终应用处于哪个阶段? 它将在何时投入生产?

    对于已经 RTM 的器件:
    对于双通道器件、TPS3779具有较低的 iQ (2uA)和较低的 Vdd、min (1.2V)。
    对于四通道器件、TPS386040具有类似的 IQ (4uA)更高的 Vdd、min (1.8V)、但具有集成的看门狗和可编程延迟

    TPS3307将是一款出色的3通道器件