This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:Vout=10V 用例

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781759/tps63070-vout-10v-use-case

器件型号:TPS63070

您好!

TPS63070输出电压可承受高达12V 的电压、建议的最大电压设置为9V。
我想它可以在说明中的 Vout=10V 时使用。
当我们将其与 Vout=10V 配合使用时、最大电压为9V 是否有任何限制原因?

提前感谢。
萨沃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinya,

    我们不建议在直流输出电压下高于9V。