This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:高输出纹波

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779932/tps82085-high-output-ripple

器件型号:TPS82085

大家好、

我的客户报告,当加载高于2.5A 负载的设备时,纹波开始增加,直到负载为3A 时达到200-300mv。 您知道原因吗?  

在极端温度下会变得更糟、恒星为2.3A

我在另一个线程上看到、需要更高的输入电容。

您能否详细说明并告诉我们需要多少输入电容?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    如果您需要调试帮助、请分享显示问题的原理图和波形。

    D/S 中明确列出了所需的输入电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    您是否能够获得问题的一些波形?