This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV-Q1:它能否控制(包括 PWM 调光) 10A LED?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827881/tps92518hv-q1-can-it-control-including-pwm-dimming-10-amp-leds

器件型号:TPS92518HV-Q1

尊敬的所有人:

 TPS92518HV-Q1驱动器能否控制10A LED、包括 PWM 调光。 如果是、 是否应 将峰值电流阈值、关断时间阈值等设置为固定值?

此致、

Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    尝试控制10A LED 电流肯定会超出限制。 从理论上讲、由于 TPS92518HV-Q1是一款控制器、因此您可以针对任何电流调整外部组件的大小。 但是、您应该考虑以下问题:

    1.10A 电流将需要具有低 Rdson 的大型 NFET、该 FET 通常具有高栅极电荷。 TPS92518HV-Q1的栅极驱动器可能无法驱动具有锐边的大型 FET、从而由于上升和下降时间较慢而导致较大的开关损耗。

    2.需要移动的大栅极电荷将需要低开关频率,否则栅极驱动器电源所需的电流可能会超过最大电流能力,此外还会导致 IC 内部的 VCC1和 VCC2稳压器产生更多的功率耗散

    电感器的 DCR 也会在功率耗散中发挥作用。 要回答有关峰值电流阈值的问题、您必须选择适合所需电流目标和所需 DAC 设置的外部电流感应电阻器 (DAC 设置对应于所需电流感测中的压降-选择的电压越高、精度越高、但功耗越高)。

    TPS92518HV-Q1是一款同步控制器、因此、根据您的占空比(VIN 与 VLED)、低侧二极管将在 NFET 关断时间内传导整个10A、而二极管的正向电压乘以10A 乘以(1占空比) 是二极管中的功率耗散。 如果您的占空比较低、则该值将为高电平。

    一般而言、由于上述的全部功率损耗机制、热设计将非常关键、需要在电源设计中多加注意和积累经验。

    6.如果您的 LED 位于远程板上, 然后、根据将降压输出连接到 LED 的电缆长度、每次调暗电流时、电感可能会在 VLED 引脚上引起振铃-您必须确保这些振铃振荡不会超过 VLED 上 IC 的绝对最大值 引脚(正或负)。

    总之,从理论上讲,这可能是可能的,但我请你考虑以上几点。

    此致

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sumeet! 非常详细和有用的答案。