您好、E2E、
我们使用 TPS53355并将 MODE 引脚连接到3.3V x 200k。
SS 时间会产生影响吗? 如何调整它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Julian:
为了补充 Yuchang 的意见、SS 时间由 MODE 引脚电阻器的值决定。 在您的情况下、对于200k、软启动时间将为2.8ms。
根据 MODE 引脚被拉至接地或特定电压的不同、跳过模式或 FCCM 运行模式将决定。 根据第7.4.1节中的说明、如果 MODE 引脚电压上的电压大于1.3V、则转换器进入 FCCM 模式。
将 MODE 引脚连接到 PGOOD 的原因是、在启动期间、PGOOD 将为低电平。 因此转换器将处于自动跳跃模式。
启动后、PGOOD 将被拉至高电平。 这意味着 MODE 引脚也会被拉高。 这将导致转换器进入 FCCM 模式。
因此、PGOOD 被上拉至3.3V 或 VREG 不会改变 MODE 引脚的运行。 但是、您应该检查您的下行逻辑、以确保当 PGOOD 为3.3V 时、下行的所有功能都可以正常工作。
此致、
Gerold