This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:MODE 引脚

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849819/tps53355-mode-pin

器件型号:TPS53355

您好、E2E、

我们使用 TPS53355并将 MODE 引脚连接到3.3V x 200k。

SS 时间会产生影响吗? 如何调整它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、关于 ss 时间和模式选择、详细信息显示在数据表的7.4.1部分中、您可以检查说明以获取它。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    关键是 数据表 将高电平拉至 VREG、而不是3.3V。

    您能告诉我 TPS53355如何判断 SS 时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、我知道、实际上我不知道 ss 值是如何计算的、但我认为它不应该相对于上拉电平(3.3V 或 Vreg)。 您可以看到连接到 GND 和 PG 的 ss 相同。 因为在 ss 期间、它是自动跳跃模式、PG 仅在 ss 后被上拉

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

      为了补充 Yuchang 的意见、SS 时间由 MODE 引脚电阻器的值决定。 在您的情况下、对于200k、软启动时间将为2.8ms。

    根据 MODE 引脚被拉至接地或特定电压的不同、跳过模式或 FCCM 运行模式将决定。 根据第7.4.1节中的说明、如果 MODE 引脚电压上的电压大于1.3V、则转换器进入 FCCM 模式。

    将 MODE 引脚连接到 PGOOD 的原因是、在启动期间、PGOOD 将为低电平。 因此转换器将处于自动跳跃模式。

    启动后、PGOOD 将被拉至高电平。 这意味着 MODE 引脚也会被拉高。 这将导致转换器进入 FCCM 模式。

    因此、PGOOD 被上拉至3.3V 或 VREG 不会改变 MODE 引脚的运行。 但是、您应该检查您的下行逻辑、以确保当 PGOOD 为3.3V 时、下行的所有功能都可以正常工作。

    此致、

    Gerold