This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:48V 2A 输入未按预期工作

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826745/tps2660-48v-2a-input-did-not-work-as-expected

器件型号:TPS2660

根据以下原理图、我们尝试施加48V @2A 输入以启用 TPS26600PWPR、但使用电路保护失败(无输出)。 问题出在哪里、如何调整子电路设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky。

    我们将对此进行研究、并将在几天后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    R140=1.18M、R142=20k、R146=30.1k 时、OVP 切断为48.6V、非常接近工作电压。 您可以通过将输入电压降低至45V 或将 R140增加至1.24M 来进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    我要关闭此主题。 但是、如果您有任何疑问、请随时在此处或新主题上发布。