This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:从 UVLO 恢复电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848349/tps62825-recovery-voltage-from-uvlo

器件型号:TPS62825

您好、支持团队、

根据数据表 p4、"欠压锁定阈值"为2.3V、"欠压锁定迟滞"为160mV、典型值为2.3V。
问题1. 从2.3V+160mV 的欠压闭锁中恢复的 EN 电压电平吗?
问题2. 您能告诉我"欠压锁定迟滞"的最大值吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    您能否更具体地回答您的第一个问题?您是指欠压事件后使能引脚所需的电压吗?
    在这种情况下、在发生欠压事件后、ENABLE 引脚上的任何高于1V 的电压都足以满足器件的要求。

    UVLO 迟滞的最大值通常位于某个区域中、允许器件在低至最低指定输入电压的条件下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Björn

    很抱歉、我误解了 EN 引脚电压将检测到 UVLO。 现在、我了解将在 VIN 电压下检测到它。

    我想澄清一下从欠压闭锁中恢复的 VIN 条件。

    作为我的第一个问题、让我知道用于从欠压锁定中恢复的 VIN 电压电平。 它是2.3V+160mV 吗?

    由于 UVLO 迟滞的最大值通常位于您的答案所在的区域、因此从欠压锁定状态恢复的最大电压是否也可以定义为2.3V+160mV?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    从 UVLO 恢复的最大电压是器件的最小工作输入电压、即2.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Björn

    我猜在建议的工作条件下、2.4V 被定义为输入电压@最小值。
    我想知道 Vin 电压阈值的最大值、TPS6282x 将从 UVLO 锁定状态重新启动。
    它可被定义为"欠压锁定阈值"的最大值+"欠压锁定迟滞"的最大值。
    正确吗?

    此致、
    Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    对于器件的这些版本、可确保从 UVLO 事件中恢复所需的最高可能电压不超过2.4V、这些版本的额定工作电压为2.4V。 对于指定在2.5V 或更高电压下工作的器件版本、您的定义是正确的。