This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ2980

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781037/bq2980-bq2980

器件型号:BQ2980

您好!

我正在尝试了解"出厂配置"的确切含义。  我正在尝试设计单节电池保护电路、数据表中显示 Vovp、Vuvp、VOC 和 Vscd 都是工厂配置的。  我想知道出厂时的典型设置是什么?  我尝试将充电和放电限制为2A、短路检测非常灵活、并且希望保护电池免受4.2V 过压和2.8V 欠压的影响。 我希望我只需更改分流电阻器即可适应电流保护设置、 但是、为了适应过压和欠压、我需要改变什么?  或者、我能否具体询问工厂的设置?

谢谢、

-kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kridstopher、
    "出厂配置"注释意味着这些值是在生产 bq2980时在出厂时选择的、并且无法在电路板上进行更改。 bq2980数据表的第5节显示了定义的配置。 请参阅产品文件夹或联系您的 TI 代表进行订购。
    对于电流、您可以调整感应电阻器值、以使器件在适当的阈值下提供保护、但过流和短路电流的比率将根据配置进行固定。 但电压不会很好地调节。 今天显示的配置不包括4.2V OV 设置、尽管这在表1所示器件的功能中是如此。 有关新配置、请联系您的 TI 代表、了解您的卷是否支持新配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、换句话说、这些配置是由客户的请求指定的?

    我是一名学生、没有 TI 代表。  当我订购其中的某些配置时、我将如何选择并指定我所需的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kridstopher、
    是的、配置是根据客户的请求指定的。
    发布新配置的投资非常微不足道、因此通常是在预测多个器件时进行的。 有时、配置可能支持多个客户请求、但很多时候是单个订单。
    您可以与您的大学实验室经理或协调员联系、了解现有的 TI 联系人。 通常可以通过页面底部的"客户支持中心"链接进行查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果我从 Mouser 那里购买一个、我能想到什么呢? 它们是否将位于道路配置的中间? 或者、Mouser 决定了什么? 如果是、这些配置设置是否可以公开披露?

    我可以容忍道路中间的配置、但对于我来说、欠压会有点低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kridstopher、
    经销商可能只携带已发布的配置(BQ298000)、他们不太可能定义特殊的库存并保留库存。 定义后、我希望它将为公共配置、尽管 bq2980数据表第5节中的数字不是连续的、因此必须考虑一些配置、这些配置进展不够、无法包含在内。