This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1使能引脚功能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827828/ucc21710-q1-ucc21710-q1-enable-pin-function

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

大家好、我对 UCC21710使能引脚(EN)有疑问。

 EN 引脚是否可以连接到500kHz 高/低电平信号? 我希望使 UCC21710定期运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chih、

    您对 UCC21710-Q1的兴趣。 这方面的专家在办公室有空时可以更好地回答这一问题,并将很快就该帖子发表评论。

    但我有一个问题。 有两个用于驱动器输入的 IN+和 IN-输入。 您是否可以使用 IN-以您提到的频率更改驱动器状态的函数? 500kHz 似乎是启用和禁用功能的高频率。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chih Kuo:

    RST/EN 引脚具有与 IN+和 IN-引脚相同的传播延迟和脉宽失真、因此500kHz 不是问题。 IN+和 IN-的输入 PWM 频率是多少? 请注意、输出脉冲宽度将被 RST/EN 引脚的500kHz 高频信号失真。

    谢谢、此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    数据表的表2显示、只要 IN-为高电平、UCC21710-Q1就会输出低电平、这也满足了所需的功能!

    我要将500kHz 信号连接到 EN 和 IN-以供实验使用。

    感谢您的建议!  

    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    感谢您的建议、 我会将500kHz 信号连接到 EN 和 IN-以供实验使用。

    对于您的问题、IN+连接到 PWM 信号、占空比= 100%、而 IN-连接到接地。

    此致、

    Eric