This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800-Q1:是否有办法限制最大占空比限制?

Guru**** 1715760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800, UC3842A, UC3842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849159/ucc2800-q1-is-there-a-way-to-limit-the-maximum-duty-cycle-limit

器件型号:UCC2800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2800UC3842AUC3842

尊敬的 HVC 团队:

以上问题。 最大占空比为100%、是否可以限制为80%(例如)?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    很抱歉耽误你的时间。

    请参阅数据表中的图5和图9、 我们可以通过调节死区时间来限制最大占空比。  但它只能实现极小的距离调节。 我认为限制 UCC2800最大占空比的解决方案不是很好。  

    与 UC3842A 系列不同、通过调整 RT 和 CT 无法轻松修改 UCC2800的占空比。 最大占空比限值由外部振荡器充电电阻器 RT 和内部振荡器放电晶体管导通电阻之比设定、如 UC3842。 但是、最大占空比限制低于90%(对于 UCCx802和 UCCx803)和低于45%(对于 UCCx804和 UCCx805)无法以这种方式可靠地设置。 为了更好地控制最大占空比、请考虑使用 UCCx807。
    此致、

    Teng