This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:关于低输入电压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849386/lmr33630-regarding-low-input-voltage

器件型号:LMR33630

大家好,我们正在设计16V 和3A 的额定输出电压稳压器,我想了解一下输入电压可以达到多低的规格。 数据表显示、最大输出电压可以是输入电压的95%。 因此、对于16V 稳压器、我们根据建议仅提供16.85V 电压是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据计算结果,16.85V 适合基于95% maxDuty 的16V 稳压器,并且请使用低 Rdc 电感器来减小电感器上的电压降。

    而16.85V 应该是芯片 VIN 引脚上的电压

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们已经超过了这个标准、但仍希望处于安全工作区