This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61201:TPS61201DRC 在禁用时会升温并耗尽电池

Guru**** 2528720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61201, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845424/tps61201-tps61201drc-heats-up-and-runs-out-of-battery-when-disable

器件型号:TPS61201
主题中讨论的其他器件: BQ24075

当我禁用 TPS61201DRC 时 、VOUT 电源关闭、 但芯片继续预热并主动耗尽电池。 启用时,VOUT 为3.2V,一切正常。  问题可能出在哪呢? 我将芯片更改为另一个、 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    您的项目是正常情况、还是仅发生在一个电路板上? 如果将 EN 引脚直接短接至 GND 会怎么样?

    如果仍然存在问题、我建议您使用新的 PCB 进行测试。 只需焊接 TPS61201和必要的周围组件、即可帮助解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用用户="Minqiu Xe"]

    您的项目是正常情况、还是仅发生在一个电路板上?  

    [/报价]
    它是原型、我只有一个板。
    [引用用户="Minqiu Xe"]

     如果将 EN 引脚直接短接至 GND 会怎么样?

    [/报价]
    没有变化
    我将电源连接到 输出为4.7V 的 BQ24075充电器、然后将电源连接到 TPS61201并将电压降至3.2、然后它开始发热很多。 但它禁用、EN 接地。
    对  BQ24075有疑问、在手动 PGOOD 和 CHG 中 为漏极开路、但我的芯片在充电时具有从 CHG 到 GND 的功率、这是可行的吗? 芯片标记 CDU TI 838 ADZE  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    感谢您的补充资料。  

    首先、您能否仔细检查 TPS61201的输入电压和输出电压范围? 恐怕 TPS61201是升压转换器、主要用于<Vout. (这可能是您想要禁用它的原因。 我只想进行双重检查。)

    然后返回到您的板。 由于您的电路板上有许多芯片、我并不熟悉所有芯片、您是否介意我们是否开始从 TPS61201进行调试并首先尝试找到问题? 您提到您只有一个电路板、您是否有新的 PCB? 请执行以下步骤:

    仅焊接 TPS61201周围组件。 (U5、L1、C11-C15)。    (如果您没有新的 PCB、则需要移除其他芯片。)

    2.将 EN 引脚接地短路。 将 VIN 引脚连接到直流电源。

    3.将电源电压从0-5.5V 调整到测量 Iin 和 Vout。  

    如果观察到大电流、则捕获 Vin、Vout、EN、Vaux 的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢明秋、您好、 感谢您的回答

    [引用用户="Minqiu Xe"]

    您好、Andrii:

    感谢您的补充资料。  

    首先、您能否仔细检查 TPS61201的输入电压和输出电压范围? 恐怕 TPS61201是升压转换器、主要用于<Vout. (这可能是您想要禁用它的原因。 我只想进行双重检查。)

    [/报价]

    我可能 会做出错误的选择
    我的器件由锂聚合物电池供电、或在电池充电(4.5-5V)时由市电供电。 电池3.7V、放电时为3.0V。  3.7-5时、我需要降压转换、 但3.0-3.2 时需要 升压。

    我需要禁用以关闭处理器和屏幕电源

    [引用用户="Minqiu Xe"]

    然后返回到您的板。 由于您的电路板上有许多芯片、我并不熟悉所有芯片、您是否介意我们是否开始从 TPS61201进行调试并首先尝试找到问题? 您提到您只有一个电路板、您是否有新的 PCB? 请执行以下步骤:

    仅焊接 TPS61201周围组件。 (U5、L1、C11-C15)。    (如果您没有新的 PCB、则需要移除其他芯片。)

    2.将 EN 引脚接地短路。 将 VIN 引脚连接到直流电源。

    3.将电源电压从0-5.5V 调整到测量 Iin 和 Vout。  

    如果观察到大电流、则捕获 Vin、Vout、EN、Vaux 的波形。  

    [/报价]
    谢谢、 我会尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minqiu

    我移除了与其他芯片和组件的所有连接 、并禁用了 PCB 的电源

    I 将 EN 短接至接地、并将电源调整为 VIN。  芯片继续发热。

    VAUX 有输出电压、它是否正常?

    我将在星期一制作波形,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    禁用期间异常。 在这种情况下、Vin、Iin 和 Vout 的价值是什么?

    我怀疑焊料或布局可能有问题。  请在测试之前检查万用表的焊接情况、并与我分享布局。 如果是机密信息、您可以给我发送一封私人邮件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    DC 5.02
    LIN 4.91
    输入电压4.91
    VAUX 4.62
    输出电压0.11

    我检查 了焊接情况、一切正常、从 VIN 到 GND 为25欧姆、但有连接的电容器10uF、我认为这是正常的吗?

    Kicad 中的布局、抱歉、它是我的第一个项目、我将 元素定位得太远、但我认为这在这种情况下无关紧要

    e2e.ti.com/.../angle-meter.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    很抱歉、我无法打开该文件。 您可以在图表中分享它吗? 布局对于电路而言非常重要、尤其是对于开关电源而言。 (但  如果保持转换器处于禁用状态、如果没有错误、则不应如此严重。)

    此外、从 Vin 到 GND 的25欧姆电阻异常。 请在没有 IC 的情况下测量 PCB、在没有 PCB 的情况下测量新 IC、然后在 PCB 中焊接 IC 时重复测量。 (总共三次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Minqiu

    我认为我发现了问题、L 和接地之间-芯片1为40欧姆、芯片2为24欧姆、具有 PCB 和不具有 PCB。 Ave 只有两个芯片。 是否异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    您是否仅在未焊接的情况下测量了 IC 上 Vin 到 GND 的阻抗?  

    我手头上没有芯片、因为我现在不在实验室里、请原谅我不能在我身边做测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VIN 至 GND 1 Mohm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从另一家供应商(mouser.com)订购了多个芯片、将在2周内送达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    Vin 与 GND 大于1M 是正常结果。  

    我认为在焊接或布局过程中一定会出现一些错误、否则 阻抗不会发生太大变化。 我建议您再次检查布局、制造和焊接。 或者没有理由进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Minqiu

    从 L 到 GND 不焊接的40或24 Ω-其短路。 我认为 IC 损坏或出厂缺陷,我没有参考 IC,等待新的

    我使用了电感 CDRH2D14NP-2R2NC、它不在推荐电感列表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    我在您的测量照片中未找到电感。 您是否也焊接了电感?

    如果您没有新芯片、我们只能等待新的载体。

     

    此外、您使用的电感具有不足的电流能力。 在启动期间、峰值电流将很大、因为除了为负载供电外、它还需要为 Cout 充电。 最好选择具有更大电流能力的另一个电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电感 饱和、电感值将快速减小。 它将损坏转换器或其他组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮助我执行操作、  

    输入5 v out 3.3 i 1、2A 时、I Lmax 需要什么?  

    我在入职时出错了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    从光洁角度来看、您可以选择显示的建议数据表、如 lps4012、以获得足够的裕度。

    但我不清楚您的情况。 您的意思是 Vin=3.3V Vout=5V IO=1.2A 吗? 恐怕这会超出 TPS61201的能力。 因为 Iin=Vout*Iout/Vin/Eff,它大于最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrii:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在等待 IC,他们将在本周到来。

    请勿关闭