This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:TPS54336A 的 PH - GND 短路故障

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826990/tps54336a-ph---gnd-short-failure-of-tps54336a

器件型号:TPS54336A

你好!

我的客户遇到 TPS54336A 的 PH 和 GND 引脚短路的问题。

当用户使用这些产品时会出现问题、缺陷产品的数量也在增加。

下面是我的客户的电路配置。

在上述电路配置中、是否有一个应通过设计改进的薄弱点?

2.在仿真(WEBENCH)中、使用10uH、低于12 ~ 15uH。 所用电感器的 Isat 值也约为2.8A。请参阅所用电感器的数据表。

(CKCH0704 10μH μ A/M  

e2e.ti.com/.../POWER_5F00_INDUCTOR_5F00_CKCH0704.pdf

您能否估算上述电感器(低电感、低 Isat)的使用与 PH-GND 短路现象之间的相关性?

我还想问您有关补偿设置值和相位裕度的问题。

谢谢你。

此致

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    1.如果 PH-VIN 也很短、您能否测量该值?

    2.使用10uH 电感器代替 Webench 中的值是可以的。 它与损坏无关。

    3.对于补偿、您可以尝试10k + 4.7nF、与33pF 并联。

    损坏问题可能与 PCB 布局有关。 您可以在此处发布布局吗?

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    1.如果 PH-VIN 也很短、您能否测量该值?

    =>这不是一个短问题。

    2.使用10uH 电感器代替 Webench 中的值是可以的。 它与损坏无关。

    =>确定。 我理解您的意思、但我的客户使用的电感器的 isat (电感降低20%时的电流)的最大值为2.8A。

    如果在客户的输入/输出条件(Vin = 15V、Vout = 5V、Iout = 2.3A)下执行 WEBENCH 仿真、
     在启动仿真中,电感器电流大约为3A 或更高,如下所示。

    3.对于补偿、您可以尝试10k + 4.7nF、与33pF 并联。

    =>好的,我会检查。

    损坏问题可能与 PCB 布局有关。 您可以在此处发布布局吗?

    =>好的, 我会问我的客户。

    但重要的是、我们收到了 TI 的故障分析报告、并找到了芯片低侧 FET 位置的 EIPD。

    您能给我一些关于可能导致此 EIPD 的故障模式的建议吗?

    请检查一下。

    谢谢你。

    此致。

    Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、饱和电流不足的电感器可能会导致电流耗尽。 当电流高于饱和限值时、有效电感将迅速降低。 这可能会在 MOSFET 上导致过流事件。

    现在很难说故障模式... 这些损坏情况中的大多数是由过压或过流情况导致的、这使得 FET 脱离其 SOA (安全运行区域)。 请发布布局、让我们检查是否有任何不好的情况。 谢谢!

    此致、

    Hao