This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:有关将电池充电电压设置从默认值4.2V 更改为默认值的问题

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781472/bq24250-question-related-to-changing-the-setting-for-the-battery-charging-voltage-from-the-default-value-of-4-2v

器件型号:BQ24250

是否可以对电池充电器芯片 bq24250进行编程、从而始终将最大电池充电电压限制为4.1V、而不是默认的4.2V?  电池充电芯片是否会从 CC 模式转换为 CV 模式、从而将电池电压限制为4.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuradha、您好!

    是的、您可以将 VBATREG 更改为4.1V。 但是、当充电器的 VIN 和 BAT 均未供电或看门狗计时器允许到期时(除非看门狗已禁用)、它将重置回4.2V。

    此致、
    Jeff